Das Team von B-Human hat den Titel verteidigt

Am Samstag war das Finale des Robocup GermanOpen  in Magdeburg. B-Human hatte im Halbfinale gegen RoboÉireann aus Irland 10:0 gewonnen und stand somit im Finale gegen das Nao-Team HTWK aus Leipzig.

Das Finale war eines der spannendsten Spiel, die B-Human in diesem Wettbewerb gespielt hat und hat bei den Besuchern zu großer Begeisterung geführt. Neben dem Pokal für den gewonnenen Wettbewerb gab es noch einen zweiten, für die beste Wertung in der DropIn-Competition. Als große Überraschung hat B-Human auch noch einen Preis für Open Source bekommen. 

 

robotics bar in Ilmenau (Ger)

Today I would like to show a nice robotic project in Ilmenau. Created by Ben Schäfer from H&S-Robots. His “robots bar” will open next week, THU, 27.06.2013 with a big opening party. Main attraction is his humanoid bar keeper. This is a public bar and you can visit it every day: Karl-Liebknecht-Str. 22, 98693 Ilmenau.

This one is running without robolinks (but I admit it looks good!). We are in discussion for a robolink version for the future. More informations on the HS-robots website:

http://www.hs-robots.com

electrical gripper for robolink

on last Hannover show, we have presented our new electrical gripper for robolink arms. It is availaable from stock now!

A preliminous data sheet is in preparation, here are some main charasteristics: 24VDC, 3,6W, 180gr, total length 220 mm, plug&play (connection M8x1, 3 pole). List price 374,00 €/pc. Attached a Video of this gripper.

The gripper “fingers” can be exchanged and individually configured by laser sintering!