Die gute Verbindung.

Post navigation

Die pikchain® würde es nicht geben, wenn es die c-chain nicht gäbe. Was ist die c-chain?

Die c-chain ist eine Energiekette jedweder Größe, die auf pfiffige Art und Weise mit einer Drehdurchführung oder Schleifring verbunden ist. Der Fixpunkt der Energiekette wird an einer Drehdurchführung/Schleifring fixiert. Die Energiekette kann jetzt nicht nur hin und her wie üblich, sondern unendlich verfahren. Siehe auch den kleinen animierten Film auf der pikchain Startseite.  Das ist der Clou!

Wie diese wunderbare Verbindung von Energiekette und Schleifring aussehen kann sehen Sie anhand der Bilder.

Die c-Chain ist die Basis der pikchain: Die C-Chain bringt Energie, Daten, Luft und Wasser zur pikchain und von hier zu den einzelnen Aktoren (Sauger, Greifer, Sensoren, Kameras, etc)

Tja, Verbindungen sind eben alles, …..in der Technik wie auch im sozialen Bereich. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich auch mit uns verbinden.