Messeneuheit Motek 2011: 5-Achs-Roboterarm mit Antriebseinheit NEMA23

Zur Motek’11 in Stuttgart wurde ein Drehgelenk präsentiert, welches den Arbeitsbereich des bisherigen Doppelgelenkarms entscheidend erweitert. Das neue Drehgelenk kann +/-90° drehen und ist gedacht als erste Achse in einem Gelenkarm. Der Arm ist ausgestattet mit einem einteiligen pneumatischen Greifer aus PA2200 als Prototyp. Der gesamte bewegte 6-Achs-Arm wiegt deutlich unter 1 Kilo und kann ca. 0,5 kg handeln.

Richtpreis 5-Achs-Arm (ohne Greifer, Sensorik) = 1.700,- €
Preis für eine komplette Antriebseinheit auf Schrittmotorbasis (NEMA23) mit 5-Achs Gelenkarm: 5.934,-€

[nozoom]

5-Achs-Roboterarm mit Antriebseinheit

Außerdem weitere Eindrücke von unserem Messestand mit folgenden Anlagen:

  • Unterwasser-Anwendung mit Kamera und Druckluft (“Kanalinspektion”)
  • Gelenkarm mit Kühlmittelschlauch und Handsteuerung (“Assistenz in rauher Umgebung”)
  • 5 winkende Arme mit bewegten Roboterhänden (“Animatronics”)
  • 6-Achs-Anlage mit Greifer

Die pikchain® bekommt eine Anzeige!

[nostyle]

Alles ist Gut! Die pikchain® kommt nicht vor Gericht.

Nein, wir schalten demnächst in 3 verschiedenen Fachmagazinen (Produktion, Maschinenmarkt und Industrieanzeiger) eine Anzeige mit der pikchain®. Die pikchain® kann so viele Aufgaben erfüllen. Alles automatisch, alles kontinuierlich, ohne Leerfahrten, ohne Energieverschwendung, ohne Zeitverschwendung und das bei gleichzeitiger Kostenreduzierung.

Abstapeln, saugen, reinigen, selektieren, erkennen, sortieren, messen, fixieren, manipulieren, lasern, markieren, beschriften, prüfen, messen, bohren, fördern, filmen, erhitzen, schneiden, etikettieren, wiegen, kennzeichnen, verpacken, etc. Wahrscheinlich haben Sie noch mehr Ideen.

Natürlich können das auch andere Maschinen. Aber diese Maschinen stehen still. Der Produktionsprozess verliert Zeit.
Zeit ist Geld! Bauen Sie doch einfach Ihr Werkzeug auf die pikchain®, zum Beispiel als mitfahrendes Handling. Durch die clevere Anordnung der verschiedenen Komponenten wird das Werkzeug mit Energie, Daten und/oder anderen Medien versorgt und es kann endlos laufen, in beide Richtungen, Stop and Go, alles was Sie möchten.

Eben mehr drauf statt Leerlauf!

Der Dreh mit der Führung

[nostyle]

Ein wichtiger Bestandteil im Zusammenhang mit der pikchain® ist die Drehdurchführung oder der Schleifring, bzw. eine Kombination aus beiden. Diese Bauteile stellen sozusagen den Kontakt her zwischen c-chain und „Außenwelt“

Wir bekommen viele Fragen diesbezüglich: Einige Antworten möchten wir hier veröffentlichen:

Ist igus® Hersteller dieser beiden Komponenten? Nein!

Kann ich mit der pikchain® die notwendige Drehdurchführung oder Schleifring bei igus® mitbestellen? Ja, als Option können Sie diese Bauteile mitbestellen. Wir beraten Sie aber auch gerne und nennen Ihnen die jeweiligen Typen und Hersteller, so dass Sie sich diese Bauteile auch selber beschaffen können.

Gibt es Drehdurchführungen für Luft, Wasser und Hydraulik? Ja, vieles ist möglich. Meistens ist es eine Frage von Bauraum und Preis. Kann ich mit einem Schleifring auch Daten übertragen? Ja, es gibt Schleifringe, die Profibus- und Ethernet-kompatibel sind. Auch hier beraten wir Sie gerne. Mit welchen Kosten muss ich rechnen für eine Drehdurchführung, bzw. Schleifring? Diese Frage lässt sich leider nicht pauschal beantworten. Von wenigen hundert Euros bis in den 6-stelligen Bereich ist alles möglich. Es kommt wirklich auf die Anwendung an. Gibt es Kombinationen aus Schleifring und Drehdurchführung? Ja, die Hersteller kommissionieren im Prinzip nach Ihrem Wunsch die Bauteile. Gibt es Drehdurchführungen für Lichtwellenleiter? Ja, sogar das gibt es. Wie verbinde ich die Drehdurchführung/Schleifring mit der c-chain? Wir konstruieren Ihnen gemäß des zu verwendeten Schleifrings/Drehdurchführung das entsprechende Mitnehmerblech.

Haben Sie noch Fragen, die hier nicht beantwortet wurden? Melden Sie sich bitte bei mir. Ich helfe Ihnen gerne weiter: Christian Strauch 02203 96 49 7208 oder per Mail über unten stehendes Formular.

>> Anfrage per E-Mail